Artiklar och bloggar

Programmerbara MEMS-oscillatorer uppfyller kraven på tillförlitlighet, prestanda och kort ledtid Publiceringsdatum: 2021-06-10

Använd programmerbara MEMS-oscillatorer med snabb leverans av anpassade delar för att förenkla och påskynda systemkonstruktioner.

Håll elektroniska projekt säkra och väderbeständiga för långa transporter med rätt kapslingar Publiceringsdatum: 2020-07-30

Använd rätt IP68-kapslingar för elektroniskt systemskydd, säkerhet och estetik.

Prototypkonstruera och felsök en trådlös avkänningsnod snabbt med en enda plattform Publiceringsdatum: 2020-01-29

Använd SensorTags trådlösa microcontrollerbaserade sensorsats för att snabbt konstruera prototyper och utveckla IoT-tillämpningar.

Sensors Expo 2019: Neonodes holografiska pekkontroll får designer att tvärstanna

Den bästa demon på Sensors Expo 2019 var Neonodes sensor zForce Air. Den ingick i en demo där en holografisk pekskärm projicerades i en 3D-rymd.

Flyover™-kablar: oundvikligt, men inte enkelt

Använd Flyover-kablar och -kontaktdon för att minska kostnaderna i höghastighetssystem och samtidigt öka signalhastigheterna till PAM4 vid 25, 56 och 112 Gbit/s eller mer.

Innovatörer lyser med inspirerande idéer trots likriktning på CES 2019

5G, AI, drönare, smarta hem, säkerhet, IoT och självkörande fordon dominerade CES 2019, så här finns inslag som kan bli inspiration för konstruktörernas nästa idé.

Care of the Aged: There Has to be a Better Way

Designers always have ideas for making things better, some are important or useful, but independent elderly care through real-time vital sign monitoring is critical.

Getting to Autonomous Vehicles Isn't Nearly as Exciting as the Journey

Like space travel, there may be more to be gained from the journey toward autonomous vehicles than the destination itself.

Ironically, Security is Easy

Designers need to push back on management a bit, while also taking a few basic steps and follow some guidelines to ensure their IoT designs are secure enough.

Comparing Low Power Wireless Technologies (Part 3) Publiceringsdatum: 2017-12-20

Low power wireless technologies are adapting to the Internet of Things by including IP connectivity and mesh networking.

Comparing Low Power Wireless Technologies (Part 2) Publiceringsdatum: 2017-12-14

Each of the many short-range wireless technologies has unique benefits, requiring careful attention to product complexity, power consumption, and cost.

Jämförelse av trådlös lågeffektteknik (del 1) Publiceringsdatum: 2017-10-26

Mängden trådlösa tekniker med kort räckvidd ger ingenjörer optimerade lösningar för deras tillämpningar, men gör det ytterst viktigt att göra noggranna urval.